Niko Home Control 2 : Simplicité, évolutivité et compatibilité pour une maison intelligente et connectée

Une maison intelligente ne le devient vraiment que lorsque tous les différents systèmes communiquent entre eux. Niko Home Control permet désormais de centraliser la commande de nombreux systèmes pour gagner en confort, en sécurité et en économie d’énergies grâce à des partenariats de qualité avec VELUX, RENSON, REYNAERS, SONOS, BOSE, NIBE, SMAPPEE…

Et grâce à la flexibilité améliorée de NHC 2, l’installateur réalise un gain de temps de 50 % et cela grâce à de nombreuses améliorations.

NHC 2 : une conception intuitive pour une installation facile

Claire et intuitive, l’interface NHC 2 permet à l’installateur de réduire les explications données aux utilisateurs. Des icônes facilement reconnaissables pour les entrées, sorties et actions indiquent à l’installateur ce qui se passe pendant la configuration. L’écran tactile, les applis et le logiciel parlent d’eux-mêmes.

Écran éco Niko Home Control / Écran de contrôle tactile © Niko

Une configuration simple et rapide
Les fonctions de base sont configurées par l’installateur en 3 étapes et les fonctions plus complexes en moins de 5 minutes. Il raccorde les entrées, sorties et actions automatiquement à un emplacement en les faisant glisser sur le plan. À l’issue de la configuration, le logiciel transfère automatiquement les symboles d’emplacements vers l’écran tactile et les applis.


Une assistance tout au long de l’installation

Un assistant guide l’installateur pour ajouter des actions pratiques et plus complexes, comme la simulation de présence et la fonction d’alarme. Des actions fréquemment demandées, telles que le bouton « tout éteint », ont leur propre icône.
Plus de contrôle grâce à une personnalisation poussée
La personnalisation permet à l’installateur d’adapter Niko Home Control 2 aux besoins évolutifs des résidents. Il relie à chaque écran tactile les fonctions et emplacements que l’utilisateur veut commander depuis l’écran. Les clients ont ainsi plus de liberté de commande.
Les clients rendent eux-mêmes leur système plus intelligent
Les utilisateurs finaux peuvent télécharger eux-mêmes les mises à jour du logiciel et les installer sans changer la configuration de base. Ils activent ainsi de nouvelles fonctions et rendent leur installation plus intelligente.
Des réglages plus faciles pour l’installateur et le client
La logique derrière Niko Home Control 2 a été fortement simplifiée. Le calendrier se trouve à un endroit central unique. L’installateur ne programme qu’une seule plage horaire. Il la relie ensuite à toutes les actions qui suivent le même calendrier. Les actions les plus compliquées deviennent très flexibles.


Un écosystème ouvert pour une maison intelligente

Le concept de « smart home » prend aujourd’hui tout autant d’importance que celui de smartphone. 2 jeunes sur 3 déclarent déjà opter pour une habitation flexible et connectée et une installation électrique intelligente. Avec Niko Home Control 2, il est possible de commander l’éclairage, le chauffage, la ventilation, les rideaux, les volets roulants, les stores, la consommation d’énergie et l’accès à la maison depuis son smartphone, pour un confort, une sécurité et une économie d’énergie optimaux.

L’association aux systèmes VELUX, RENSON et REYNAERS assure une commande intelligente de la ventilation, des fenêtres¬¬ de toits, des stores, des volets roulants ou de l’éclairage, tout comme la gestion audio avec SONOS et BOSE ou l’économie d’énergie avec NIBE et SMAPPEE.

En avant la musique avec Sonos et Bose !

Grâce à l’intégration des plateformes SONOS et BOSE au système, Niko Home Control propose une expérience universelle permettant de créer des scénarios intégrant la gestion audio facilement depuis un smartphone ou l’écran tactile Niko. Cette nouvelle intégration ouvre la palette des fonctionnalités de Niko Home Control avec les enceintes SONOS et BOSE sans avoir à lancer une application ou une interface externe :

• Changer de morceau ou monter le volume à tout moment et n’importe où dans la maison
• Éteindre la musique dans toutes les pièces en un clic
• Baisser automatiquement le volume lorsque quelqu’un se présente à la porte
• Lancer une musique en rentrant de sa journée de travail

Anticiper l’évolution du marché de l’économie d’énergie

« Avec Niko Home Control, Niko, propose la plateforme idéale pour relier entre eux différents systèmes », explique Stéphane Willaert, Directeur des Partenariats chez Niko. « Nous sommes ravis de ce partenariat avec NIBE et Smappee. Ces nouvelles intégrations apportent une réponse aux nombreuses évolutions du marché de l’énergie. Et surtout : Niko anticipe les nouveaux défis induits par ces évolutions. »

Contrôle de la consommation d’énergie sur l’application Niko Home Control © Niko

Niko fait donc une avancée importante dans les domaines de l’énergie et de l’HVAC (Heating, Ventilation en Air-Conditioning, en français : Chauffage, ventilation et climatisation). En associant les données des moniteurs d’énergie Smappee à la fonction gestion d’énergie de Niko Home Control, Niko permet le suivi de la consommation d’énergie appareil par appareil et l’identification des appareils les plus énergivores. Grâce à l’intégration des systèmes NIBE, le même suivi est possible pour le chauffage, la ventilation, la climatisation ou l’eau chaude. Et tout se fait toujours depuis une plateforme centrale.
« Avec l’intégration de NIBE et de Smappee, nous permettons aux clients de Niko de se rendre compte de la situation et de réduire davantage leur consommation. Ce n’est pas seulement bon pour l’environnement : ça l’est également pour le porte-monnaie », affirme Bart Van Remortel, Senior Product manager Energy & HVAC chez Niko.
Avec ces partenariats, Niko va encore plus loin dans la simplification de la vie quotidienne et devient une plateforme intelligente globale permettant à tous les équipements de communiquer entre eux. Tourné vers les écosystèmes ouverts, Niko garantit une grande évolutivité de l’installation et une compatibilité avec les solutions de marques de qualité. Grâce à une innovation permanente, Niko proposera encore de belles collaborations à l’avenir. Contrôler l’éclairage, le chauffage, la ventilation, les volets, les protections solaires, les installations sonores et bien plus encore depuis un point central, grâce à un écran tactile, à votre tablette ou votre smartphone : c’est possible, grâce à Niko Home Control.


Pour plus d’informations : https://www.niko.eu/frfr